10.11.2022 12:16 | |
Beigetreten: 18.08.2011 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo und schönen Tag, dann mach ich mal den Anfang und stelle eine Frage. Auf der Seite 320 in der s7_400h_de_de-DE.pdf steht im Schritt 5, dass die Stromversorgung der zweiten CPU ausgeschaltet werden soll. (Siehe Frage zum Ablauf_1) In den weiteren Schritten 6 &7 steht aber nicht wann man die Stromversorgung wieder einschalten soll. Da fehlt denke ich noch ein Schritt in der Beschreibung. [snip] Mit freundlichen Grüßen Olaf Lohse ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangFrage zum Ablauf_1-3.zip (223 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/11/2022 06:15:30Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
11.11.2022 06:13 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 7946 Bewertung: (162) |
Neue Frage von HPS-Power wurde in ein separates Thema mit dem Titel Warum ist nur ein Anhang möglich? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf