18.10.2022 11:52 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 1453 Bewertung: (263)
|
Hallo, ein Trace kann wie angesprochen helfen, vorallem wenn der Status als solches direkt am Baustein beobachtet wird. Ist das der Fall kann zwischenzeitlich dennoch ein Error/Status auflaufen der dann beim Beobachten u.U. nicht ersichtlich ist. Alternativ dazu kann auch geprüft werden ob der Status wie folgt ausgewertet wird: Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) den Status von Systembausteinen auswerten?Das wird jetzt im ersten Moment nicht beim eigentlichen Thema helfen, aber es macht durchaus Sinn zunächst ausschließen zu können, dass nicht doch ein Error kommt der übersehen wird. Evtl. wird dies jedoch bereits so umgesetzt. Viele Grüße sancruz
|
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf