21.03.2024 13:09 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 5835 Bewertung: (790)
|
Hallo, sie könnten einen Servo/Motiontakt von 1 oder 2 ms fahren. Der Geber ist über eine PosInput-Baugruppe angeschlossen und ein TO-Externer Geber wurde konfiguriert. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743134 Man erhält alle 1 oder 2 ms eine Lageistwert. Die Zwischenwerte können berechnet und in einen Datenbaustein abgespeichert werden. |
With best regards, |
|
25.03.2024 13:42 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 5835 Bewertung: (790)
|
Hallo, man kann den Geber über einen S120 einlesen. z.B. CU320-2 + SMC30 Für die Datenübertragung kann die OA Trace Data verwendet werden. Bitte kontrollieren Sie vorher, ob der Geber die Positionsdaten im 200/125us Takt zur Verfügung stellen kann. SINAMICS Technology Extension: Lieferfreigabe der neuen Version V1.1 HF2 von TRCDATA (Trace Data)https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109815634 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf