04.04.2024 06:15 | |
Beigetreten: 13.02.2024 Letzter Bes: 11.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
MichlZ Servus miteinander, ich habe auch so eine ältere LOGO (6ED1 052-1MD00-0AB2) und suche nach einem Handbuch. Ich habe selbst noch nicht mit LOGO gearbeitet. SIEMENS hat dieses Handbuch nicht mehr oder gut "versteckt". Bei der LOGO ist das Projekt nicht vorhanden oder vom Ersteller versteckt. Kann man das Projekt aus der LOGO auslesen und anpassen? Es geht um 2 Zeiten, die verlängert werden müssten. Die LOGO hat ja ein Display und Tasten für "Mäusekino". Lässt sich damit eventuell die Zeitenanpassung direkt an der LOGO ohne PC bewerkstelligen? Bei dieser LOGO ist nur der Anschluss zum Programmieren mit dem seriellen Kabel vorhanden, oder? Danke im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/04/2024 12:02:39Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/04/2024 12:09:30Überschrift optimiert. |
|
04.04.2024 06:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4077)
|
Das Handbuch für die 0BA2 kannst du dir hier herunterladen: Handbuch LOGO! 0BA2Es gibt relativ preiswerte USB-Kabel von anderen Herstellern. Ich habe z.B. dieses, schau mal in dieses Thema: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf