09.05.2023 09:27 | |
Beigetreten: 02.12.2010 Letzter Bes: 15.01.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich weiß, dass dies der Beitrag bereits mehr als 4 Jahre alt ist, aber vielleicht gibt es jetzt eine Lösung. Wir möchten ein KTP 900 Mobile an verschiedenen Netzen an verschiedenen Steuerung (S7-1500 V17) betreiben. Für die SPS Anbindung sind im Panel Projekt SPS Proxy für jede SPS angelegt. Jetzt müsste ich nur noch die Geräte IP in das entsprechende Netz bekommen. In den HMI Option + wäre genau diese Möglichkeit beschrieben, allerdings sind genau die Mobile Panel hier ausgeschlossen. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank Matthias ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/09/2023 12:14:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.05.2023 13:58 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 12970 Bewertung: (1651)
|
Hallo brudal1 Ich denke nicht dass für Mobile Panels 2nd Gen angedacht ist die IP adresse im Laufenden Betreib zu verändern. Du kannst aber über dir Runtime über ein Script den IP Dialog aufrufen und dann die IP Anpassen. https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/59885461 Vielleicht wäre das eine alternative. Ansonsten hatte ich eine solche Konstellation noch nicht... Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf