Industry Online Support
Technical Forum
25.07.2006 11:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Das wäre echt super! Habe grade ein Projekt an den Hacken und verstehe leider noch nicht soviel von S7 Gedacht ist es mit einer S7 400 zu kommunizieren |
25.07.2006 13:52 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung: (32) |
Hallo Kai, es bietet sich eine Master-Slave-Kommunikation an mit: S7-400 als DP-Master IM 151 als intelligenter DP-Slave Du kannstdamit Daten von der S7-400 zum IM 151 schreiben (die dann in der IM 151 gelesen werden können) und in der S7-400 Daten von der IM 151 lesen. Dies geschieht über einen sog. Adresskoppelbereich, den Du vorher projektieren musst. In diesem sind die Ausgänge des Masters die Eingänge des Slaves und umgekehrt. Wichtig: Die Adressen dieses Adresskoppelbereiches müssen sich ausserhalb der Adressen für Deine E/As befinden. Hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, ist aber recht einfach. Nachfolgender Link hilft Dir bei der Projektierung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12714722 Viele Grüße Morten |
25.07.2006 17:20 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (4) |
Hi Kai, Ich habe fuer dich ein Beispielchen gemacht an der hand der Beschreibung von Morten. In mein Beispiel werden 4 bytes konzistent uebertreagen. wenn du mehr Bytes gleichzeitig uebertragen willst ist es empfehlenswert SFC 14 und 15 ein zu setzen. Fuer eine Beschreibung von SFC 14 und 15 bitte schauen Sie die Online Hilfe von Step 7 nach. MfG Mechanic DateianhangIm_151_c.zip (303 Downloads) |
Folgen Sie uns auf