Industry Online Support
Technical Forum
22.07.2022 06:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 33094 Bewertung: (4085) |
Hotfix 4 STEP 7 V5.7 / STEP 7 Professional 20211 Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen 1.1 Was ist geändert gegenüber der Version STEP 7 V5.7? Allgemein
KOP/AWL/FUP-Bausteine programmieren
HW-Konfig
Um hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, erfolgt ab STEP 7 V5.7 Hotfix 2 die Einführung eines Passwortschutzes beim Stecken einer CPU. Dies bedeutet, dass beim Stecken einer CPU automatisch die Schutzstufe 3 eingestellt wird. Wenn Sie die Hardware dann übersetzen, wird eine Meldung anzeigt, die darauf hinweist, dass diese CPU passwortgeschützt ist und ein Passwort eingegeben werden muss. Das Passwort wird in den Objekteigenschaften der CPU im Register "Schutz" eingegeben. Die Option "Schutz aktivieren beim Stecken einer CPU" ist standardmäßig aktiviert. Sie
SIMATIC Manager
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf