12.02.2024 14:34 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo, gerold_walker154 Im Anhang findest du ein Programm das deine Aufgabe lösen sollte. Hier werden die Periodischen Signale (0-10min.) in einen Wert von 0-1000 umgewandelt, und an eine UDF "drei-Punkt-Adapter" gegeben. Dieser wandelt den Wert 0-1000 in Schritte 0-150 sec. um.(Stellzeit Mischer) Bei einem Neustart der Anlage, (z.B. nach Stromausfall) wird der Mischer zugefahren um so einen Referenzpunkt zu setzen. Erst nach Beendigung des ersten Periodischen Signal und der Referenzfahrt wird die Regelung des Mischers gestartet. Sind die Endschalter am Mischer intern verdrahtet und nicht Abgreifbar, dann sind die Eingänge !2 und I3 mit dauernd High zu belegen. der "drei-Punkt-Adapter" liefert auch dann annähernder Werte. Gruß, Quirin. PS. Es ist darauf zu achten, dass der Analoge Eingangswert an der UDF den Wert 1000 nie überschreitet, da sonst der"Drei-Punkt-Adapter“ auf Störung geht und aussteigt. (B007, Parameter: On [600 sec]) Das LOGO-Programm wertet nur die High-Zeit des Periodischen Signals aus. Den Zyklus bildet der Signalgeber des Periodischen Signals. Somit kann auf eine Synchronisierung verzichtet werden. DateianhangPeriodisches Signal aufbereiten.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 02/12/2024 16:57:47Textergänzung |
|
12.02.2024 18:44 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Hallo, gerold_walker154 Es ist besser Deine Aufgabenstellung in drei Teile zu zerlegen. Aber ich glaube da feht noch was. Was passiert wenn der Lo-Wert länger ist als die Maximalzeit ? Bei Deinem jetzigen Vorschlag bleibt der Stellantrieb an seiner aktuellen Position und fährt nicht auf Null zurück . Oder sehe ich das vielleicht falsch ?? DateianhangTastverhältnis in Prozent.zip (57 Downloads) |
14.02.2024 11:00 | |
Beigetreten: 08.06.2017 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen Hier meine Lösung für die Ansteuerung eines AUF-ZU-Mischers in Heizungssteuerungen. Input ist ein Analog-Signal von 0 bis 1000 für 0 bis 100% Ventilöffnung. Dazu noch den aktuellen Stand meiner LOGO-Tipps, die gerade für Beginner viele nützliche Informationen enthalten (ich brauche sie selbst immer wieder.....). Liebe Grüsse DateianhangAUF-ZU-Ansteuerung.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: alpelektronik am: 02/14/2024 14:16:02 |
|
21.02.2024 18:51 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo, Ella-68 Du stellst ja wieder (wie gewohnt), höchste Ansprüche an ein Programm, aber wir werden das Kind schon schaukeln ..... auch wenn sich's der Themenstarter nicht anschaut. Nach einer kleinen Auszeit habe ich wieder mal gewerkelt, schau's dir mal an. Ob das ein Treffer ist, wird sich dann schon weisen. Gruß, Quirin, DateianhangMischer über periodisches Signal.zip (83 Downloads) |
21.02.2024 20:56 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Hallo Quirin, Ella_68 DateianhangTastverhältnis in Prozent mit Antrieb.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 02/21/2024 20:58:28Programm beigefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.02.2024 13:59 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo, Ella_68, das ist das bekannte Sprichwort, dass viele Wege nach Rom führen. Und jeder Weg kann seinen Reiz haben. ....... Da ist mir aber noch ein Gedanke gekommen: beim Setup, wie ich es nenne, oder dem Einmessen wie du es nennst, sollte die Umwälzpumpe pausieren, um nicht einen unerwünschten Temperatursprung an den Heizkreis weiterzugeben. (er würde eine Störgrösse verurschen). Diese Idee ist nun in mein Programm eingpflegt. Gruß,Quirin DateianhangMischer über Periodisches Signal_V2.zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 02/22/2024 14:12:27Textkorrektur Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 02/23/2024 14:07:52Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 02/23/2024 14:09:57 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.02.2024 19:09 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Hmm.. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ! Auch in meinem Bespiel ist das relativ einfach umzusetzen. Mit dem Impuls, welcher die Refarenzfahrt (kalibrieren) auslöst wir zusätzlich ein RS-Flip-Flop gesetz der das Pumensignal unterbricht. Erst mit der ersten Positioniermeldung wird die Sperre aufgehoben. Gruß Ella_68 DateianhangTastverhältnis in Prozent mit Antrieb mod 1.zip (60 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf