16.11.2022 22:29 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (0) |
Liebes Siemens_forum-Team! Bei der F-DI-Modul scheint im ersten Augenblick alles i.O. zu sein. Die „DIAG-LED“ leuchtet dauerhaft „grün“. Auch die „PWR-LED“ leuchtet „grün“. Hoffe die Erklärungen sind verständlich für Euch Was kann ich noch tun? DateianhangFehler_F-DI-Modul.docx (176 Downloads) |
18.11.2022 06:43 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 1965 Bewertung: (273)
|
Hallo, hast Du in Deiner Software den Baustein ACK_GL aufgerufen, um das F-DI-Modul wieder einzugliedern? Gibt es irgendwelche Meldungen im Diagnosepuffer? Ist das Modul im Online-Status passiviert oder aktiv? Schau bitte in Kapitel 3.11 in dem folgenden Link Grüße |
Folgen Sie uns auf