15.04.2009 12:32 | |
Beigetreten: 02.03.2009 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 94 Bewertung: (8)
|
Hallo cevau, um welche Version des Diagmonitors geht es? Viele Grüße, grg |
15.04.2009 12:46 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Werde erstmal ausprobieren die Infos in die WinAc Rtx zu bekommen (OPC). |
15.04.2009 13:08 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 62 Bewertung: (9) |
Hallo Cevau, mit der Software "PCDiagBridge" kann man sehr einfach an die PC Diagnosedaten kommen. Das Programm bietet auch eine SMX Schnittstelle zur WinAC RTX. Weitere Informationen und Download hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31492549 avoss |
15.04.2009 16:39 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hallo avoss, diese Möglichkeit ist nun wieder über ein anderes Tool von Siemens oder ? Hast du da Vergleiche zum DiagMonitor ? |
16.04.2009 09:34 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 62 Bewertung: (9) |
Für die Simatic PCs ab der "B"-Serie (427B, 627B usw.) gibt es die neue Diagnosesoftware "DiagBase". Diagbase ist der Nachfolger von SOM (Safecard on motherboard), die bisher standardmäßig bei den PCs installiert wurde. Diagbase ist kostenlos und hat einen wesentlich größeren Funktionsumfang als SOM, z.B. Überwachung der Festplatten, Webserver usw. Weitere Details hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34008323 PCDiagBridge setzt auf der API von DiagBase auf und stellt einfache Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung. Beispielsweise werden Fehlerzustände an WinAC RTX über SMX Signalisiert. Die Daten liegen dann im erweiterten Peripheriebereich ab PEW 16384. Im Detail ist alles in der ReadMe von PCDiagBridge beschrieben. |
16.04.2009 10:10 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Ok, das ist dann soweit klar, aber wie reiht sich da dann der DiagMonitor ein ? |
16.04.2009 12:11 | |
Beigetreten: 02.03.2009 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 94 Bewertung: (8)
|
Hallo Cevau, der DiagMonitor kann zur Überwachung vernetzter SIMATIC PC genutzt werden. Weitere Infos zum DiagMonitor finden sich hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32449370 grg |
Folgen Sie uns auf