06.12.2023 08:43 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 2839 Bewertung: (455) |
Hallo MasterB, Bei PROFIBUS gibt die Norm eine Obergrenze von 128 Byte Nutzerdaten vor (siehe Handbuch). Diese Grenze wird von Deiner CPU auch erreicht (siehe technische Daten). Die benötigten 64 Byte sind also kein Problem. Viele Grüße |
06.12.2023 11:57 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 3850 Bewertung: (564)
|
Hi, zum Thema Konsistenz gibt es einen guten FAQ wie ich finde: Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf