18.06.2009 11:35 | ||
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Paranoia? |
|
18.06.2009 11:43 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Eine gemeinheit!!! du hast das wohl überlesen!!!!
|
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.06.2009 11:48 |
|
18.06.2009 11:58 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Kann gut sein Aber da ist irgendwas anderes auch noch im argen.
was da wohl passiert ist. Ob die innere Stimme ihn gezwungen hat? |
18.06.2009 12:00 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das ist doch jetzt völlig klar: Paranoia! Ich würde auch viel öffter auf meine inneren Stimmen hören, wenn ich denn wüsste warum die immer so komische Sachen von mir verlangen.... |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 18.06.2009 12:02Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 18.06.2009 12:02 |
|
18.06.2009 12:37 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Und wenn du es wüßtest, würdest du es machen? Wieviele Stimmen sind es denn? Warum hast du denn der Stimme gehör gegeben, welche dich dazu angestichelt hat, mich als Spaßvogel zu betiteln? |
18.06.2009 12:42 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wieviel Stimmen? Na, so ein gutes Dutzend würde ich sagen. Zu Haloween auch mehr... Das mit dem Spaßvogel kam vom inneren Schweinehund, jetzt wo der Blue_Moderator ja blau macht...... |
18.06.2009 12:52 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Mit sicherheit musste bei dem Fall der Schweinehund nicht mal überwunden werden |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.06.2009 12:52 |
|
18.06.2009 13:53 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Du hast recht. er sieht von aussen schon ganz "komisch" aus, wenn man weiß, was drin steckt |
18.06.2009 13:56 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Exzellent beobachtet! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 14:19 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
zudem gibt es dennoch viele Mitleser, wie das Verhältnis von Hits zu Anzahl der Beiträge für diesen doch noch recht jungen Thread anzeigt ... |
Zuletzt bearbeitet von: symbol am: 18.06.2009 14:20testhalber |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 14:22 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Der Thread ist ja auch exzellent. So viele hilfreiche und exzellente beiträge gibts nicht überall |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 14:43 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
So isses. Und auch die sehr detaillierte Ausführungen sowie die überdurchschnittlichen Hilfestellungen sollten ausreichende Würdigung erfahren. |
18.06.2009 15:04 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Dem stimme ich zu. Viele der hier geschriebenen exzellenten Beiträge und überdurchschnittlichen Hilfestellungen sind noch nicht ausreichend gewürdigt. Obwohl es auch nicht ganz so schlimm ist, denn immerhin gab es schon hin und wieder ausreichende Würdigung. Vielleicht sollte ich als Spaßvogel mich ein wenig darum kümmern |
18.06.2009 15:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Meinen segen hättest du, aber vielleicht nicht den der Moderatoren. Diese böösen böösen Moderatoren.... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 15:48 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Richtig. Unseren Segen gibts dafür nicht... |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 18.06.2009 16:08 |
|
Folgen Sie uns auf