16.06.2009 09:57 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Das Bewertungssystem ist an und für sich schon ganz ok Aber ich gebe Dir recht, viele vergeben einfach pauschal 5 Sterne die vielleicht gar nicht angebracht sind. Habe mich auch manchmal schon gefragt, warum ich so viele Sterne für eine Aussage bekommen habe. Denn so ausführlich waren die nicht. Sie mögen geholfen haben, aber da hätten 2 Sterne wohl ausgereicht. Manche lesen wohl die Legende zur Anzahl der Sterne nicht durchgelesen. Aber deinen Vorschlag solltest du besser hierreinstellen. Da sollte er auf jeden Fall gehör finden. Gruß René |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 16.06.2009 10:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2009 11:19 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dennis, für dich habe ich auch was: Prediger Salomo10, Vers 11 |
16.06.2009 14:42 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wieder mal muss ich dir aus ganzem Herzen zustimmen! Dieses "Sternchengebettle", stellenweise auch in der Signatur, gefällt mir auch nicht. Es hat sogar einer mal um "5$-Spende" gebeten für seine Beiträge. Das spiegeltleider nur zu sehr das Ichbezogene und wenig soziale Verhalten in unserer gesamten Gesellschaft wieder... Siehe hierzu doch auch mal diesen Thread: /tf/WW/de/Posts/30393#top |
16.06.2009 14:54 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Einen Ichbezogenen Artikel findet man annähernd hier wieder. /tf/WW/de/Posts/20789 Die Idee mit der Spende ist keine schlechte Sache. Mir ist dabei so aufgefallen, dass es doch gar nicht nötig ist, von jedem einzelnen User eine Spende zu überreichen. Man kann doch einfach von Siemens aus eine Spende machen von mir aus im Namen der "Gewinner" und die Gewinner werden eben in die angesprochene Hall of Fame eingetragen. So was sollte doch möglich sein. wenn für etwa 1000€ prämien besorgt werden, kann man die auch spenden. das sollte, wenn es nicht im namen jedes einzelnen users ist, machbar sein. |
17.06.2009 08:03 | |
Beiträge: 65 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, ich sehe "symbol" auf Platz 49. Dennis |
Folgen Sie uns auf