16.04.2009 16:21 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (3) |
Eigentlich wäre das BIOS-Update unter Windows kein Problem, denn es gibt den BIOSManager für Windows: http://support.automation.siemens.com/TW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=23517919&caller=view Damit kannst du ein BIOS-Update durchführen (wenn BIN-Datei vorhanden). Leider nutzt das für den DiagBase nichts, denn der erwartet ein zusätzliches Update der sog. Kontrollparameterblöcke. Dieses Update ist nur in der DOS-Version verfügbar. Ich bin kein Spezialist für FreeDOS, aber ich glaube, es gibt einige Webseiten mit entsprechender Anleitung. Ich denke, irgendwo gibt's bei FreeDOS ein CD-Image. Ansonsten per USB-Floppy :-(). Jetzt steht dem DiagBase aber nichts mehr im Weg... |
17.04.2009 06:48 | |
Beigetreten: 02.03.2009 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 94 Bewertung: (8)
|
Hallo Cevau, um welchem Simatic PC geht´s denn? grg |
17.04.2009 08:41 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hallo grg, wir setzen den 847B ein. |
Folgen Sie uns auf