25.03.2022 14:19 | |
Beigetreten: 13.10.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 112 Bewertung: (8) |
noch ein bild.... |
Glück hat nur der Glückliche... |
|
29.03.2022 16:07 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 5857 Bewertung: (793)
|
Hallo, man kann an der Kurvenscheibe die Interpolationsart einstellen. S7-1500/S7-1500T Gleichlauffunktionen V6.0 ab STEP 7 V17 Funktionshandbuch, 05/2021, A5E47010823-AB 69 5.4 Interpolation der Kurvenscheibe (S7-1500T) Systeminterpolation: Bei Linear und Kubisch fährt man durch die Punkte. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781851 |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.04.2022 12:39 | |
Beigetreten: 13.10.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 112 Bewertung: (8) |
Interpolation mit kubischen Splines kommt mir an andere Stelle zu Gute. Da ich in der Kurve Punkte zwingend erreichen muss. Wir hatten es bei der 3xxT mit einer kleinen Gerade am höchsten Punkt (Umkehrpunkt) gelöst. Wird auch wieder so kommen... Bea: zur Überwachung kann man mit FB LCamHdl_GetCamFollowingMinMax (FB 31155) die min und max Werte abfragen und reagieren. Baustein aus: Weitere Informationen zur Bibliothek "LCamHdl" finden Sie im Siemens Industry Online Support unter der Beitrags-ID105644659. |
Zuletzt bearbeitet von: Michi070166 am: 04/12/2022 17:40:12Zuletzt bearbeitet von: Michi070166 am: 04/12/2022 17:43:23Glück hat nur der Glückliche... |
|
Folgen Sie uns auf