11.02.2009 12:12 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Migo, habe Interessehalber mal im Produktsupport gesucht. Da sind eine ganze Reihe von Handbüchern hinterlegt zu Sitop Stromversorgungen. Welche hast Du den? Könnte mir vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Hier mal der Link zur Handbuchsuche zu SITOP Stromversorgungen Im Handbuch der SITOP modular 10A steht z.B. unter Montagehinweise:
Viel Erfolg Sabine |
11.02.2009 13:06 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Antwort gefunden und auch noch hier veröffentlicht. Vielen Dank für die Rückmeldung. Gruß Sabine |
11.02.2009 13:14 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja aber natürlich :) ... soll ja jeder was davon haben^^ lg Migo |
Folgen Sie uns auf