07.05.2014 14:16 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Ich habe auf meinen Dokument lauter sichtbare Inkonsistenten. Wenn ich auf sie draufklicke und navigiere komme ich zur Subunit S1. Jedes mal wenn ich das Dokument öffne kommt ein weiteres Quadrat hinzu. Was hat das auf sich, dass ich diese auf meinen Dokument habe? Im Anhang sende icheine PDF Datei wo die Inkonsistenten sichtbar sind und eine Meldung die beim Speichern immer kommt. Ich hoff es hat wer eine Lösung. Danke im vorraus Lg C.C DateianhangC:\Users\z0038cww\Desktop\Dok1.pdf (244 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: C.C am: 07.05.2014 14:26Zuletzt bearbeitet von: C.C am: 07.05.2014 14:19Zuletzt bearbeitet von: C.C am: 07.05.2014 14:18Zuletzt bearbeitet von: C.C am: 07.05.2014 14:18 |
|
07.05.2014 14:41 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (110) |
Hallo C.C, wobei tritt das denn auf? Bei welcher Software, welchem Projekt, ... Grüße Sabine |
07.05.2014 15:04 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Das ist bei Comos 10.0 und tritt einfach so auf. Jedes mal wenn das Dokument geöffnet wird, wird mir angezeigt das Inkonsistenten auf dem Dokument sind. Lg |
13.05.2014 12:50 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ja in Comos. Wieso fragst du? |
24.11.2015 07:48 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 456 Bewertung: (86) |
Hallo, ob diesen Fall soweit gelöst war dass wir ad acta legen können? Ciao SuperPippo |
02.12.2015 14:51 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (14) |
Hallo C.C, ich konnte dieses Problem mit einer Standard Comos DB mit Comos 10.0 SP3 Upd 4 reproduzieren. Das Fenster mit dem Hinweis über Inkonsistenzen kommt, da es Objekte die auf dem Dokument vorhanden sind, sind aber im Navigator (DB) gelöscht. Die Inkonsistenzen auf dem Report sollten in rot dargestellt werden. Man kann die Inkonsistenzen per die Option "Inkonsistenzen im Kontextmenu sehen oder prüfen/analysieren Bitte sehen die Screenshots Grüße No_Name_No DateianhangInkonsistenzen_Analyse.docx (242 Downloads) |
Folgen Sie uns auf