19.10.2022 15:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.06.2024 Beiträge: 33168 Bewertung: (4098) |
Ist nicht schwer ... Dir wird ein Speichervolumen von 10 GB kostenlos zur Verfügung gestellt. |
19.10.2022 16:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Die Datei zur Frage habe ich unter [snip] bereit gestellt. Könnte ein Moderator bitte die Datei einfügen? Danke DateianhangS7-1200-Forum.zip (205 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/20/2022 06:36:18Link entfernt und Datei als Anhang hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.10.2022 11:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.06.2024 Beiträge: 33168 Bewertung: (4098) |
Hallo motmonti, ich würde es so lösen wie im Anhang. Zuerst richtest du 6 temporäre Variablen ein. Ich habe sie 1. Wert, 2. Wert usw. genannt. Dann ersetzt du in Netzwerk 7 das %EW66 durch jeweils 1. Wert, 2. Wert usw. . Anschließend fügst du die Netzwerke 9 bis 14 ein, jeweils mit einer MOVE-Anweisung. Als IN dann jeweils 1. Wert, 2. Wert usw., als OUT1 immer %EW66. DateianhangMain (OB1).pdf (427 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf