11.05.2024 19:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 33162 Bewertung: (4097)
|
Wer ist denn Client, wer ist der Server? Lade doch mal dein Programm hoch. |
11.05.2024 19:57 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, bei Verbindung zu Touch lege ich sonst nie eine Netzwerkverbindung an da es auch ohne geht. Muss das sein ? Die Logo hat die Adresse 192.168.0.50 und das Touch 192.168.0.51 Wie geschrieben. Bei der einen Logo funktioniert es. Bei der anderen ( Programm im Anhang ) mit gleichen Programm nicht. Anbei das Programm Vielen Dank DateianhangLogo zu Touch.zip (25 Downloads) |
12.05.2024 07:52 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Sorry, hier noch das Bild was bei der Logo 8.3 geht. Bei der FS4 aber nicht. |
Folgen Sie uns auf