13.05.2024 19:35 | |
Beigetreten: 05.11.2023 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
hallo mal wieder verständnissfrage. zuerst ein bild: wie kann ich bei auftreten von ereignis x auf zeichensatz 2 wechseln ? der merker kann nur grüne schrift auf dem aktuellen hintergrund, schaltet aber bei mir nix. verwirrend die simu, da wird es grün, in live aber nur dunkel mit einer anderen verdrahtung die schon raus flog. was auch interessant wäre, nur 8 meldungen möglich, mittels taktgeber 1-x sekündlich umschalten um die meldungen zu erhöhen geht das ? mfg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/14/2024 03:45:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.05.2024 03:47 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 8165 Bewertung: (165) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel zeichensatz umschalten wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Software veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf