Industry Online Support
Technical Forum
19.11.2014 04:18 | |
Beigetreten: 27.09.2009 Letzter Bes: 20.02.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Moin, ich habe ein Problem bei der syncronisierung der Uhrzeit von Sentron 3WL Schaltern mit S7. In der Anlage sind 28 Schalter verbaut, die mit einem COM15 Modul ausgeruestet und so via Profibus mit einer S7 verbunden sind. Aus den Schaltern wird der Datensatz 94 ausgelesen was auch funktioniert, nun sollen die Uhren der Schalter auch mit der Uhr der S7 syncronisiert werden. Dieses funktioniert jedoch nur bei den ersten 10 Schaltern. Das Programm ist fuer alle Schalter identisch (ensprechender FB als PDF im Anhang). Der Profibus wurde kontrolliert und idt i.O. Hat von ihnen jemand einen Tip fuer mich warum es nur bei teilweise funktioniert? DateianhangFB1002.pdf (292 Downloads) |
Folgen Sie uns auf