Industry Online Support
Technical Forum
11.09.2012 09:40 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 1128 Bewertung: (174)
|
Hallo Adam_S, wenn man eine Siwarex M oder Siwarex U gegen eine Siwarex FTA austauschen will, muß man folgendes beachten: 1. Die Parameter-Einstellungen von der Siwarex M oder Siwarex U kann man nicht 1:1 in die Siwarex FTA einspielen. D.h. die Parameter in der FTA müssen manuell eingestellt werden. Das einzige, was man übernehmen kann (über eine Berechnung), sind die Justagedigits für die Siwarex FTA. Damit kann man sich zunächst eine neue Justage sparen. (Frage: Ist eine neue Justage mit der Siwarex FTA an der Waage möglich?) 2. Das S7-Programm ist bei der Siwarex FTA anders als beider Siwarex M oder Siwarex U. D.h. das S7-Programm muß auf jeden Fall überarbeitet werden. Im Internet gibt es ein Beispielprogramm für die Siwarex FTA unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25296061 Gruß Siwarexi |
Folgen Sie uns auf