31.08.2023 08:20 | |
Beigetreten: 22.05.2019 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (3) |
Hallo, hier ein Auszug aus dem PCS 7 Kompendium Teil C Kapitel 6.1.9 "Zur Anbindung von Bausteinen der Basisautomatisierung durch Bausteinkontakte müssen Sie an den Bausteintypen, die zur Verbindung mit einem SFC-Typ relevanten Anschlüsse festlegen. Dies erfolgt durch Vergabe des Systemattributs "S7_contact = true" an den Bausteinanschluss. Die technologischen Bausteine aus der PCS 7 Advanced Process Library sind entsprechend vorbereitet. An den ausgelieferten Bausteintypen können Sie bei Bedarf projektspezifische Anpassungen bezüglich der relevanten Anschlüsse vornehmen." Beste Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.09.2023 06:07 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hi AutoGen, du hast nichts falsch gemacht und es ist auch kein Problem, du hast nur einen Schritt vergessen. Wenn du Bausteinkontakte anpasst musst du diese auch im SFC-Typ Editor aktualisieren. Zur Anpassung des gespiegelten Interfaces der SFC-Typen in der MDL müssen diese im SFC-Editor geöffnet werden und "Extras > Bausteinkontakte… > Bausteintypen Aktualisieren" ausgeführt werden. Dann findest du auch die neuen Anschlüsse in den Bausteinkontakten. Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 09/01/2023 06:08:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf