14.04.2024 08:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33018 Bewertung: (4079)
|
Und den integrierten Webserver willst du nicht nutzen? |
14.04.2024 12:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33018 Bewertung: (4079)
|
Vielleicht hilft dir dies Thema weiter: Logo! per Netzwerk "starten" |
15.04.2024 16:54 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 2195 Bewertung: (98) |
Äh, ich glaub wir misverstehen uns. Die ab Logo 8,2 hat man die Möglichkeit zwischen zwei Websever auf der Logo auszuwählen. Der eine ist fest einprogrammiert und zeigt ein Abbild der Logo oder des TDE´s. Der Andere ist nur zugänglich, wenn er mit dem Logo Web Editor (LWE) erstellt wurde und auf eine, in der Logo eingesteckte SD Karte überspielt wurde. Ein direktes Ansteuern von Q1 über URL ist nicht möglich! Auch wirst Du keine Unterlagen bekommen, welche die Logospezifischen Routinen für die Ansteuerung aufschlüsseln. Wie man mit externen Hausautomationssystemen auf die Logo zugreift ist in zahlreichen Anleitungen der jeweiligen HA´s im Netz ausführlich beschrieben. Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf