03.07.2022 21:38 | |
Beigetreten: 21.06.2022 Letzter Bes: 06.09.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Abend! Ich habe da mal eine Frage! Wenn jemand (in dem Fall ein Azubi) einen CPU mit Passwort versieht und er hat ausgelernt und es fällt jetzt erst auf dass das gerät passwortgeschützt ist. Was kann man tun? Wir hoffen dass irgendwo eine Taste verbaut ist die das Problem löst. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/26/2022 14:10:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.07.2022 10:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (126)
|
Hallo csirke, Wenn Sie das Passwort für eine passwortgeschützte CPU verloren haben, löschen Sie das passwortgeschützte Programm mit einer leeren Übertragungskarte. Die leere Übertragungskarte löscht den internen Ladespeicher der CPU. Dann können Sie ein neues Anwenderprogramm aus STEP 7 in die CPU laden. Viele Grüße Deine Fachberatung Deutschland (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf