28.02.2019 16:49 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (23) |
Hallo Matten, das Betriebssysten hat erstmal keinen Einfluss auf das Ladeverhalten des Akkus. Das PG lädt normalerweise auch den Akku, wenn der Rechner aus ist und kein Betriebssystem läuft. Wichtig für das M3 ist,
Das kann man einfach überprüfen, wenn das PG hochfährt und man kurz ins BIOS schaut. Das BIOS-Update für das M3 gibt es hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/48791866 Auf der Seite ist ebenfalls ein Intel Management-Update "ME V6.2.61.3535". Das alleine reicht NICHT aus, damit der neue Akku erkannt und geladen wird. Dafür ist einzig und allein das BIOS-Update V14.01.07 zuständig. Vielleicht kannst du das ja nochmal überprüfen. Ansonsten ist evtl. der Akku defekt, oder die Lade-Elektronik im PG hat einen Treffer... Gruß, |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf