03.04.2024 11:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33003 Bewertung: (4078)
|
Die LOGO! 8.4 hat ein weiteres Problem, die Kommunikation per Modbus funktioniert nicht. Auf Grund diese Themas im internationalen Forum Logo! 8.4 and Sentron PAC2200 (via Modbus)habe ich einen Test durchgeführt. Ich habe mit einer LOGO! 8.3 und einer EATON easyE4 vor einigen Monaten Test durchgeführt, um die Kommunikation per Modbus auszuprobieren. Die LOGO! als Client, die easyE4 als Server. Hat ohne Probleme funktioniert. Dann habe ich heute das selbe Programm benutzt, um die LOGO! 8.4 auf die Kommunikation per Modbus zu testen. Werde mal einen Support Request starten. Ein neuer Tiefpunkt von Siemens und beweist mal wieder: Die User werden als Tester missbraucht. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/03/2024 11:09:26Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/04/2024 10:00:40Themenüberschrift angepasst |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
04.04.2024 05:26 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 721 Bewertung: (28) |
Servus, ich hab das eben getestet. LOGO! 8.3, IP 192.168.0.3 Modbus Server LOGO! 8.4, IP 192.168.0.4 Modbus Client Übertragen der I1-4 von Modbus Server auf Q1-4 des Modbus Slave hat auf Anhieb funktioniert. DateianhangModbus LOGO! 8_4.zip (28 Downloads) |
Folgen Sie uns auf