02.08.2010 12:55 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo Pikador, es ist nicht möglich 2 Dateien in einem Beitrag anzuhängen. Also entweder in ein Archiv packen oder wenn das dann zu groß ist bitte 2 Beiträge verfassen. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
02.08.2010 13:40 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 297 Bewertung: (17) |
Ich habe ja versucht die Dateien einzeln hochzuladen. Jede in einem Beitrag. |
02.08.2010 14:20 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo Pikador, ich habe jetzt das Uploadlimit mal erhöht in dieser Konferenz. Bitte nochmal probieren. Wenn es wieder nicht klappt bitte einen Screenshot veröffentlichen von der Fehlermeldung Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
02.08.2010 22:06 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 297 Bewertung: (17) |
Hallo, das Hochladen funktioniert nur wenn die Dateien kleiner als 1MB sind. Sonst kommt folgene Meldung: "Aktion nicht ausgeführt""Bitte entschuldigen Sie, aber ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Dieser Fehler wurde geloggt." Deshalb habe ich das Projekt auf vier Dateien verteilt. Ich habe aber nur WinRar und der kann nur rar Dateien Teilen. Es handelt sich deshalb hier um rar Dateien die ich auf zip umbenennen musste sonst wurden sie nicht akzepiert. WinRar kann sie so entpacken oder man muss sie zurück auf rar umbenennen! Es ist das ursprungliche Projekt. Das heißt: Die Achse Eins ist mit zwei Gebern konfiguriert. Telegramm 106 Die Achse Zwei ist mit einem Geber konfiguriert. Telegramm 105. Ich möchte jetzt, dass die Achse Eins Legeregelung mit zweiten Geber macht(weiteres siehe oben). Das Programm habe ich gelöscht. Ich denke der ist für das Problem nicht wichtig. Viele Grüße Pikador DateianhangProjekt.part01.zip (144 Downloads) |
Folgen Sie uns auf