08.11.2021 22:07 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 2794 Bewertung: (452) |
Hallo tugi5, hier ein Auszug aus dem Systemhandbuch "S7-1500, ET 200MP Automatisierungssystem"". Ein Firmware-Update hat keine Auswirkungen auf das Anwenderprogramm der CPU, auf der das Update durchgeführt wurde. Das Programm geht also nicht verloren, die CPU kann direkt im Anschluss wieder gestartet werden. Beachtet werden sollte allerdings, dass die CPU zum Aktualisieren gestoppt werden soll. Der Wiederanlauf bedingt, dass die nicht remanenten Daten auf den Startwert gesetzt werden. Ich empfehle daher die Daten über eine Momentaufnahme zu sichern. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf