10.10.2017 15:41 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 456 Bewertung: (86)
|
Guten Tag Vatt'n'Dat, hier was ich rausfinden könnte: Wenn man beim Aufruf der Methode „ExportData“ als dritten Parameter einen Tabellennamen angibt, wird Excel nicht gestartet. Vorhandenes Beispiel erweitert: BR01.Query.ExportData 1, Server & Datum & Abfrage(i).Name & SubItem.Name & ".xls", „<TabName>“ Der Platzhalter <TabName> ist dann entsprechend anzupassen. Sollte das nicht helfen, hier können die Experten kontaktiert werden. Alles Gute, SuperPippo |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.10.2017 09:54 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 456 Bewertung: (86)
|
Guten Tag Vatt'n'Dat, Dat freut mich sehr zu hören. Solltest du ein vermuteten Fehlverhalten von COMOS beobachten, wäre sehr zu empfehlen ein Ticket bei Siemens auf zu machen, mit alle Info welche es erlauben den Anliegen ohne weitere Rückfragen zu reproduzieren. Wie das genau geht, lässt sich der passende FAQ entnehmen, ganz einfach Schritt für Schritt, mit Links, Bildschirmfotos usw. Dazu, findest du hier als Anhang ein Formular welche mir vorliegt, welche für den Fall dass eine Supportanfrage notwendig werden sollte, wird als Vorlage dir gute Dienste leisten. Sehr zu empfehlen ist ganz allgemein die Übersicht-Seite für COMOS: von dort aus, lassen sich einige sehr nützlichen Ressourcen ansteuern, ganz komfortabel. Hier wurde ich die Betätigung von der Steuerungs-Taste dazu die Buchstabe D, um diese Adresse in die Favoriten zu speichern. Alles Gute und viel Erfolg, SuperPippo DateianhangSupport_Ticket_Template_For_Customer.docx (167 Downloads) |
Folgen Sie uns auf