16.07.2013 16:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 22247 Bewertung: (2983)
|
Hallo, was für eine STARTER und DRIVEES Version hast du installiert? Für die CU320-2 benötigt man die SSP SINAMICS V4.x (4.3,4.4,4.5 oder V4.6) Aktuelle Starter und SSP findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26233208 Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 16.07.2013 16:30 |
|
17.07.2013 11:24 | |
Beigetreten: 30.11.2007 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 65 Bewertung: (2) |
Hallo, ich habe: Drive ES 5.4 SP2 Starter 4.3.1.0 SSP 4.5 Gruß Scherge |
17.07.2013 13:13 | |
Beigetreten: 30.11.2007 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 65 Bewertung: (2) |
Hallo, ich denke ich habe die richtigeBaugruppe gefunden. Wenn man sich den Hinweis zur Baugruppe durchliest, kann man die Baugruppe aus dem Standard Ordner nehmen. Früher musste man glaube ich zwangsweise die GSD Datei aus dem Drive ES Profil nehmen bei V2.x Firmware. S7 wurde erst installiert dann Drive ES mit Starter. Im laufe der Zeit wurde der Starter aber mal upgedatet. Gruß und Dank Scherge DateianhangDrive_ES.zip (246 Downloads) |
17.07.2013 14:14 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 22247 Bewertung: (2983)
|
Hallo, also ich weiß das bei Starter V4.3.2 kein DriveES mehr sperat benöigt wird da diese Funktionalität nun im Starter integriert wurde (siehe: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64374921). Wenn das bei V4.3.1.0 auch schon der Fall ist umso besser Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf