20.01.2017 14:15 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hi und danke erst mal für die schnelle antwort. Ich habe das PDF mal hinterlegt. Desweiteren gibt es die Befehle CR LF damit kann ich auch noch nicht viel anfangen. DateianhangDE-BA-d-1657.pdf (108 Downloads) |
20.01.2017 15:15 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Ja hat funktioniert die Waage musste noch in den entsprechenden Modus gestellt werden vielen dank für die schnelle Hilfe. Ja die Waage ist wirklich bescheiden die gibt mir auf BUFER7-11 das Gesamtgewicht aus, und das 3 mal auf verschiedenen Buffern ziemlich komisches Teil |
31.01.2024 07:03 | |
Beigetreten: 09.10.2006 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, wir sind gerade auch dabei eine Anbindung zu einer Kern Waage herzustellen um das aktuelle Gewicht auszulesen. Würden Sie uns evtl. ihr Programm S7 Programm zur Verfügung stellen ? Gruß Christian Kimmig |
31.01.2024 07:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 33052 Bewertung: (4082) |
Du wirst keine Antwort erhalten, da WPFirma nicht mehr im Forum angemeldet ist. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf