20.10.2020 13:10 | ||
Beigetreten: 27.02.2012 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 129 Bewertung: (7) |
DateianhangPackage.zip (267 Downloads) |
|
Zuletzt bearbeitet von: Fortunator_1 am: 10/20/2020 13:15:40code is like humor : when you have to explain it, it's bad |
||
02.11.2020 09:57 | |
Beigetreten: 27.02.2012 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 129 Bewertung: (7) |
Hallo, vielen Dank für den Hinweis, nach Berichtigung der HW-Config (Telegramm 390 für CU320 eingefügt). komme ich nun weiter, die Automatische Antriebskonfiguration der NC-Antriebe wurde nun durchgeführt. Leider setzt sich die schwierige Inbetriebnahme fort : Bei Anwahl von "Antriebsgerät"(rote Markierung im Anhang) passiert erst mal ca. 3 Minuten lange nichts, dann erscheint die Meldung 0x80300011 (siehe Anhang). Wie wird denn die Busnummer "4" gebildet (siehe Screenshot im Anhang, grüne Markierung) MfG Bernd DateianhangFehler 80300011.zip (300 Downloads) |
code is like humor : when you have to explain it, it's bad |
|
Folgen Sie uns auf