23.04.2024 10:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33015 Bewertung: (4079)
|
So, eine Lösung für das Problem gefunden. In diesem Thema im internationalen Forum, auf welches ich schon früher verwiesen habe, Logo! 8.4 and Sentron PAC2200 (via Modbus)hat der Themenstarter heute die Antwort vom Support veröffentlicht. In der Modbus-Verbindungstabelle wird von LSC default-mäßig die Unit-ID 255 für den Server gesetzt. Ich habe jetzt in meinem Programm die Unit-ID auf 1 geändert und dann funktioniert die Kommunikation zwischen LOGO! 8.4 (Client) und der EATON easyE4 (Server). |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/23/2024 10:34:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf