19.12.2022 09:55 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo, ich bekomme eine 6ES7 331-7PE10-0AB0 ( AI6xTC) nicht auf ein Rack in der HW Config eingefügt. Im Grunde genommen bekomme ich Sie eingefügt (Siehe Anhänge) aber es gibt eine Fehlermeldung wenn ich die neue S7 Konstellation auf die Steuerung hochladen möchte. Andere Termoelementekarten wie z.B. AI8xTC funktionieren an dieser Stelle problemlos. Nur bei einer AI 6xTC bekomme ich die Fehlermeldung. Hängt das vielleicht mit der nicht ganz neuen CPU zusammen? Gruß raz DateianhangBild3.zip (232 Downloads) |
19.12.2022 11:07 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 2855 Bewertung: (457) |
Hallo raz, leider fehlen Angaben zu Deiner CPU. Im Gerätehandbuch "Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten" findet sich folgende Information: Für den zentralen Einsatz in S7-300 müssen alle CPUs Firmwareversion 2.6 oder höher aufweisen. Viele Grüße |
20.12.2022 14:00 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 1459 Bewertung: (263) |
Hi raz, es gibt dazu eine Ausnahme, zu finden in der Produktmitteilung VF/LF: Neue S7-300 Analogeingabebaugruppe mit Einzelkanalpotentialtrennung"Zentral mit allen CPUs der S7-300 ab der Version 2.6 (Ausnahme: Ein Betrieb mit der CPU 318(6ES7 318-1AJ00-0AB0)istnichtmöglich)" Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf