27.09.2022 06:05 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.05.2024 Beiträge: 2804 Bewertung: (452)
|
Hallo EfiMM, ich vermute, Du beziehst Dich auf das Anwendungsbeispiel Erstellen von OPC UA-Clients mit .NET und Helper-Klasse. Könntest Du bitte einen Screenshot des Reiters "Read/Write Struct/UDT" posten? Danke! Viele Grüße |
27.09.2022 19:12 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.05.2024 Beiträge: 2804 Bewertung: (452)
|
Hallo EfiMM, vielen Dank für den Screenshot. Ich kann mich erinnern, dass ich im Zusammenhang mit OPC UA auch schon Schwierigkeiten beim Schreiben einer Struktur hatte. Leider kann ich nicht mehr genau sagen, was die Ursache war. Ich weiß nur, ich konnte es lösen, also lässt sich Dein Problem sicher auch lösen. Zur Eingrenzung des Fehlers wäre es gut, wenn die Kommunikation mit einem anderen Client getestet werden könnte. Ich nehme dazu immer UaExpert®, die Software ist kostenlos, für den Download ist eine kurze Anmeldung erforderlich. Wenn es mit UaExpert nicht gelingt, die Struktur zu schreiben, dann liegt es an der CPU. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf