03.08.2022 07:02 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 2809 Bewertung: (452) |
Hallo FranzGrundner, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass Dein Vorhaben wie von Dir geplant umsetzbar ist. Hier einige Punkte, die Du beachten solltest: Webserver: Auch wenn Du schreibst, dass der Webserver auf localhost läuft, so läuft der sicherlich auf einem PC. (localhost wäre Deine S7-1215C und da bekommst Du ziemlich sicher keinen eigenen Python Server zum Laufen). Wichtig ist daher, dass der Webserver auch über seine IP-Adresse (oder über einen Namen, welcher über einen erreichbaren DNS-Server aufgelöst werden kann) erreichbar ist. Wenn Dein Webserver nur auf localhost "horcht", so kann es nicht funktionieren. Konfiguration LHTTP_Get: Hier zu Deinen Fragen:
Viele Grüße |
03.08.2022 16:31 | |
Beigetreten: 06.07.2022 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Antwort! Bei Siemens in dem PDF über die Bausteine ist als Beispiel die Seite "http://httpbin.org/get" genannt als URL für den Baustein. Könnte ich nun also die S7 1215 mit dem Internet verbinden und diese Adresse als URL in meinem Programm benutzen? Ich habe mal gelesen wenn man das machen will muss man in der PLC die Einstellung "Router verwenden" aktivieren. (Ich würde das so probieren, um überhaupt mal einen Erfolg zu sehen.) Ich hätte das so mal morgen getestet, leider ist das das erste mal das ich versuche eine SPS direkt ans Internet zu hängen, sonst sind Sie immer in lokalen Maschinennetzen :) Viele Grüße Franz |
Zuletzt bearbeitet von: FranzGrundner am: 08/03/2022 16:32:55 |
|
04.08.2022 07:30 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 2809 Bewertung: (452)
|
Hallo Franz, das ist richtig, um eine Adresse im Internet erreichen zu können, muss ein Router konfiguriert werden. Um http://httpbin.org/get zu erreichen, ist zusätzlich noch die Konfiguration eines DNS-Servers erforderlich. Für Testzwecke ist es sicher einfacher, stattdessen http://54.144.64.232/get zu verwenden. So kann eine weitere Fehlermöglichkeit ausgeschlossen werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf