26.04.2024 06:12 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448)
|
Hallo Hans, Ein Stellen der Uhrzeit des Panels aus der Runtime heraus wird (zumindest aktuell) nicht unterstützt. Das Stellen der Uhrzeit ist auch generell nicht unproblematisch. Die sichere Kommunikation benötigt annähernd gleiche Zeit bei SPS und Panel. Das Logging ist nicht darauf ausgelegt, neue Ereignisse zu erfassen, die vom Zeitstempel her älter sind als das zuletzt erfasste Ereignisse. Daher sollte die Uhrzeit nach Möglichkeit immer von einem Zeitserver geholt werden. Vielfach wird sich auch damit geholfen, die SPS als Zeitserver laufen zu lassen. Dazu findest Du auf den Supportseiten LSNTP. Ich habe es auch schon gesehen, dass das HMI dann einen PLC-Tag schreibt, der in der SPS eine Änderung der Uhrzeit anstößt. Die geänderte Zeit kommt dann (mit etwas Verzögerung) wieder am Panel an. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf