30.08.2023 16:48 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich nutze auch einen V90 mit einem 1FL6 Motor mit Absolutwertgeber, Multiturn und einer S7 1200 Leider habe ich bei diesem Gerät auch das Problem, dass die Referenzdaten nach dem erneuten Einschalten weg sind. Dafür benötige ich keinen Absolutwertgeber! Bei einer älteren Anlage mit einer ähnlichen Konfiguration (Leistung der Motoren waren kleiner) , habe ich keine Probleme da funktioniert alles, wie es soll. Ja, ich führe das Homing mit MC_Home und im Modus 7 durch, aber es funktioniert nicht. Mein Gedanke war, ob man nicht evtl. die Daten auf den ROM schreiben kann. Wenn ja, wie? Ich würde mich freuen hier Lösungen zu bekommen. Schöne Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/26/2023 11:29:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.09.2023 14:13 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 30.05.2024 Beiträge: 5854 Bewertung: (793)
|
Hallo, |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf