21.03.2024 08:15 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 2798 Bewertung: (452) |
Hallo MDousa, Entscheidend für das Verhalten ist die Zyklusbelastung durch Kommunikation. Über diesen Parameter lässt sich einstellen, wie stark die Zykluszeit bei Kommunikationslast ansteigen darf. Und natürlich ist die Kommunikationslast sowie die Netzwerktopologie auch von Bedeutung. Wenn das HMI beispielsweise über Routing durch die CPU hindurch geladen wird, dann bedeutet dies natürlich eine höhere Belastung. Auch sollte vermieden werden, dass beim Laden gleichzeitig noch Online-Funktionen (Baustein Beobachten) aktiv sind. Was mich allerdings etwas verwundet ist, dass das Verhalten bei der neuen, innovierten CPU auftritt. Diese hat doch deutlich mehr Performance insbesondere in Bezug auf Kommunikation. Ist diese neue CPU auch als solche konfiguriert? Besonders wenn auf Altprojekte aufgebaut wird, wird gerne einmal vergessen, die Geräteversion im Projekt anzupassen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf