Search result

249 machines were found

Das Multi-Technologie-Zentrum "millGrind" wurde speziell für komplexe Bauteile entwickelt und ist 5- oder 6-achsig erhältlich. Es ermöglicht die Bearbeitung mittels Schleifen, Fräsen und Bohren (optio...
  • Hall: 11
  • Elb-Schliff Werkzeugmaschinen GmbH
Curtis Machine Tools will be unveiling its new machine variant at the EMO exhibition when it showcases the Vector Pendulum. The grinding wheel oscillates between two independent workheads, each of wh...
  • Hall: 11
  • Curtis Machine Tools Ltd
High Speed und massig Platz: 60 m/min Eilgang bei Palettengröße 800 x 800 mm für schwerste Werkstücke. Die NBH 800 besitzt große Leistungsreserven und sorgt für Sicherheit beim Auftreten von extreme...
  • Hall: 12
  • Hüller-Hille
Die CNC-Drehmaschinen der ROMI C-Baureihe bieten ein hohes Maß an Vielseitigkeit zur Bearbeitung unterschiedlichster Bauteile. Sie zeichnen sich durch schnelle Verfahrbewegungen, hohe Leistung und en...
  • Hall: 12
  • ROMI EUROPA GMBH
Speziell für die Bearbeitung von Blisks aus Titan, Nickelbasislegierungen und Schaufelstählen für stationäre Gasturbinen entstand - die NB 151 von Starrag. Das Bearbeitungszentrum eignet sich f...
  • Hall: 12
  • Starrag AG
Die Heckert T45, das Schweizer Taschenmesser unter den Kompakt-BAZ, zeigt auf dem Stand von Starrag eindrucksvoll die wohl effizienteste Art zur Fertigung von Planetenradträgern. Dieses 5-Achs-Horizo...
  • Hall: 12
  • Starrag AG
Technische Daten WF 500 CNC Tischgröße (mm): 400 x 800 Vertikale Tischgröße (mm): 250 x 1.200 T-Nuten, Arbeitstisch (mm): 14 x 63 / 6 Nr. T-Nuten, vertikaler Tisch (mm): 14 x 63 / 3 Nr. Tisc...
  • Hall: 12
  • Priminer machine tools Dongguan Co.,ltd
Klein und kompakt mit patentiertem Antriebskonzept Die RX10 ist ein kompaktes Bearbeitungszentrum mit sehr kleinem Platzbedarf. Trotz kompaktem Erscheinungsbild ist der Bearbeitungsraum im Verg...
  • Hall: 13
  • Reiden Technik AG
Verwendung von Siemens SINUMERIK 840D sl.
  • Hall: 13
  • Shandong Weida Heavy Industries Co.,Ltd
Durch die Anbindung von Werkzeugeinstellgeräten der Firma E. ZOLLER GMBH & CO. KG an SINUMERIK Integrate 5 und die Anwendung Manage MyResources / Tools (MMR / Tools) kann der Werkzeugkreislau...
  • Hall: 16
  • E. Zoller GmbH & Co. KG
Die MIND-L 1000 wurde für das Härten von Werkstücken bis zu einem Durchmesser von 200 Millimetern und einer maximalen Lange von 800 Millimetern konzipiert. Die Maschine verfügt über X-, Y- und Z-Achs...
  • Hall: 17
  • EMAG GmbH & Co. KG
Seit 1994 hält die Ergo die Spitzenposition unter den Maschinen von Famar. Ihr besonderes Entstehungsmerkmal ist die technologische Revolution der vertikalen Drehmaschine. Im Laufe der Jahre bestäti...
  • Hall: 17
  • Famar Srl
Ihr Produktionsassistent mit Vision Komfortfunktion Schnelle Zu- und Abführung von Roh- und Fertigteilen mittels Hubwagen Kein Umstapeln dank Einsatz von Standardpaletten und -trolleys Größere&...
  • Hall: 2
  • DMG MORI
Die Flexline bietet eine hochproduktive Lösung für die Getriebeherstellung. Der Fertigungsprozess beinhaltet die komplette Werkstückbearbeitung vom Rohteil bis zum fertigen Teil - ohne Schnittstellen...
  • Hall: 26
  • Felsomat GmbH & Co. KG
Die Zahnstangenschleifmaschine ZSM compact verfährt den Maschinentisch in X-Richtung (Tischmaschine). Für schrägverzahnte Zahnstangen kann der Schleifschlitten um +/- 30° manuell geschwenkt werden. ...
  • Hall: 26
  • HABRAMA GmbH
HORIZONTALDREHZENTRUM MIT BOX-FÜHRUNGSSCHIENE Leistungsstärkste Maschine ihrer Klasse aufgrund ihres hervorragenden strukturellen Aufbaus. Gleichzeitiges Hochleistungsdrehen und Präzisionsdrehen. ...
  • Hall: 26
  • SMEC
HORIZONTALDREHZENTRUM MIT BOX-FÜHRUNGSSCHIENE Die stabilisierte Struktur optimiert die Produktivität. Produktmerkmale Der Curvic Coupling-Revolver erleichtert die Instandhaltung nach einer Ko...
  • Hall: 26
  • SMEC
Die Umill 1500 ist für 5-Achs-Bearbeitungen wie z. B: Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden und Drehen in einer Aufspannung optimal ausgelegt. Der kompakte Maschinenaufbau überzeugt mit optimalen Ergebnis...
  • Hall: 27
  • EMCO GmbH
Vertikales Bearbeitungszentrum mit Siemens SINUMERIK 828D. Vorschubmotoren mit 11 Nm für die X/Y-Achse und 20 Nm für die Z-Achse. Spindelmotor mit 7 kW.
  • Hall: 27
  • Shandong Lu'nan Machine Tool Co., Ltd
Die Multigrind CB XL . Die neue Dimension. Die Haas Multigrind CB XL ist der neue Maßstab. Unsere Maschine für das große Ganze bringt die Multicube-Technologie in eine völlig neue Dimension. Für We...
  • Hall: 6
  • Haas Schleifmaschinen GmbH

Company

FFG Europe & Americas, MAG IAS GmbH 16 Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH 12 DMG MORI 9 JYOTI CNC AUTOMATION LTD. 9 GROB-WERKE GmbH & Co. KG 8 DANOBAT S.Coop. 7 EMAG GmbH & Co. KG 6 EMCO GmbH 5 Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH 4 Liebherr Verzahntechnik GmbH 4 Gleason Sales 4 DECKEL MAHO Seebach GmbH 4 UNISIGN Machine Tools 4 Starrag AG 3 CHIRON Werke GmbH & Co.KG 3 Fill Gesellschaft m.b.H 3 Matrix Machine Tool (Coventry) Limited 3 Breton Spa 3 SMEC 3 Hanwha Precision Machinery Co., Ltd 3 Hyundai Wia Corporation 3 DOOSAN MACHINE TOOLS 3 Haas Schleifmaschinen GmbH 3 WFL Millturn Technologies 3 TONGTAI MACHINE & TOOL CO., LTD. 2 Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH 2 TBT Tiefbohrtechnik GmbH + CO 2 Priminer machine tools Dongguan Co.,ltd 2 Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH 2 Yamazaki Mazak 2 Atomat S.p.A. 2 SMS Maschinenbau GmbH 2 Samputensili Machine Tools 2 Famar Srl 2 Hüller-Hille 2 XYZ Machine Tools Ltd 2 Reiden Technik AG 2 INDEX-Werke GmbH & Co. KG 2 Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG 2 HABRAMA GmbH 2 Curtis Machine Tools Ltd 2 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 2 KAPP GmbH & Co. KG 2 YOU JI MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD 2 NSH Group 2 Taiwan Machine Tool Co. Ltd. 2 Guangdong Hotman Intelligent Machine Co.,Ltd 2 Jobs SpA 1 Gioria s.p.a. 1 RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI SPA 1 F. Zimmermann GmbH 1 J.G.WEISSER SÖHNE 1 HURON GRAFFENSTADEN 1 Reishauer 1 ACE Designers Ltd. 1 UCAM Private Limited 1 Carl Benzinger GmbH 1 AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH 1 LEADWELL CNC MACHINES MFG., CORP. 1 Loch Präzisionsbohrtechnik GmbH 1 ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG 1 TOS Hostivar s.r.o. 1 DMT Drehmaschinen GmbH & Co. KG 1 Matrix Machine Tool (Coventry) Limited 1 Maschinenfabrik Berthold Hermle AG 1 ROMI EUROPA GMBH 1 zayer 1 Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH 1 Mikron Machining 1 MÄGERLE AG Maschinenfabrik 1 Kunzmann Maschinenbau GmbH 1 BELOTTI S.p.a 1 Weingärtner Maschinenbau GmbH 1 C.B. FERRARI 1 ALZMETALL GmbH & Co. KG 1 Fooke GmbH 1 BURKHARDT+WEBER Fertigungssysteme GmbH 1 Dalian Fullton Machinery Co., Ltd 1 MABI Robotic AG 1 R&D Maschinenbau GmbH & Co. KG 1 EVIRT ITALIA SRL 1 Willi Seiger GmbH 1 FAT Haco 1 TOS KUŘIM - OS, a.s. 1 PAMA 1 Shandong Weida Heavy Industries Co.,Ltd 1 Shandong Yourong Machine Tool Co., Ltd. 1 Shandong Lu'nan Machine Tool Co., Ltd 1 Khushbu Engineers 1 ROBBI Group S.r.l. 1 PING JENG MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. 1 O.M.V. Officine Meccaniche Venete S.p.A. 1 Mandelli Sistemi Spa 1 TOSHULIN, a.s. 1 Felsomat GmbH & Co. KG 1 MCM SpA 1 HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH 1 Elb-Schliff Werkzeugmaschinen GmbH 1 Komatech 1 HWACHEON Machine Tools Co., Ltd 1 Hankook Machine Tools Co. Ltd. 1 Yeong Chin Machinery Industries Co. Ltd. 1 Mikromat GmbH 1 UCAM Pvt. Ltd. 1 YUYAO BUMBLEBEE TECHNOLOGY CO.LTD 1 SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH 1 Yiteli (Shanghai) Technology Co., Ltd. 1 Manford Machinery Co., LTD. 1 Fair Friend Ent.CO., LTD. 1 SUN FIRM MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD. 1 Starrag AG 1 Nanjing Ningqing CNC Machine Tool Manufacture Co.,Ltd 1 Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH 1 Gleason Switzerland AG 1 Niles-Simmons-Hegenscheidt GmbH 1 Imoberdorf AG 1 BEAM MACHINES 1 STAMA Maschinenfabrik GmbH 1 GEMINIS LATHES 1 Focus CNC Co Ltd 1 JESCO MACHINERY LTD. 1 Shenzhen Create Century Machinery Co., Ltd 1 Guangzhou Minjia Manufacture Technology Co. Ltd. 1 Foshan Pratic CNC Science & Technology Co., Ltd. 1 E. Zoller GmbH & Co. KG 1
Load more...

Languages

Reminder lists

Filter