3/29/2024 9:08 AM | |
Joined: 11/24/2018 Last visit: 6/1/2024 Posts: 4 Rating: (0) |
Bonjour, J'ai identiquement le même souci. La configuration des IP est correcte. Je peux faire fonctionner plusieurs Logo en réseau. J'ai configuré d'abord mon adresse email entreprise qui est en faite un gmail. SMTP.GMAIL.COM J'ai essayé les trois options de sécurité. J'ai essayé les ports 25 465 et 587 adresse email et mot de passe sans succès. Avec le port 25 , c'est vert puis rouge car le délai est dépassé. Ensuite en désespoir, j'ai créé un routage sur mon compte Gmail sur Workspace pour un SMTP de type SMTP-RELAY.GMAIL.COM, sans succès également. Cette fonction mail pour nous est très utile pour recevoir des alarmes des machines que nous fabriquons et des signaux d'intervalles de maintenance. C'est surprenant que cela soit si compliqué. Surtout lorsqu'on visionne des vidéos Youtube ou c'est réalisé en un tour de main. Merci d'avance pour une aide. Philippe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Philkief at: 03/29/2024 09:56:45Last edited by: Jen_Moderator at: 04/02/2024 05:56:56New subject after splitting |
|
3/30/2024 3:11 AM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 6/7/2024 Posts: 33164 Rating: (4097)
|
Maybe here? Use Google-managed SSL certificates | Load Balancing | Google Cloud |
This contribution was helpful to1 thankful Users |
Follow us on