26.09.2010 21:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wäre aber mehr auf die nächste Logo-Generation (...0BA7) bezogen. Scheint nichts durchgedrungen zu sein, oder es gibt keine Neuerungen |
27.09.2010 18:26 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Hast du leicht schon was von ner 0BA7 gehört? lg |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 27.09.2010 18:27 |
|
27.09.2010 18:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Nein, leider nicht. |
25.11.2010 14:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Gibts denn Logo! -Neuigkeiten von der IPC/SPS -Messe ? |
29.01.2011 20:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Naja, Frühjahr ist noch so ganz erreicht.... da werden wir uns wohl noch gedulden müssen. |
23.02.2011 23:30 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, was so alles geht zeigen auch andere: Aus dem engl. Forenteil hier mal ein Link zur Info.... http://www.plcshop.nl/ Diese chinesischen Geräte sehen aus wie "Logokopien", haben aber teilweise deutliche Funktionsverbesserungen (> 500 digital I/O, perFunktionsmodul nutzbarer ModBus !!)... ...Und was die Verbesserungen und Fehlerbereinigungen (...) angeht, kann man nur hoffen, das diesmal die hier im Forum gesammelten Angaben und Schaltungen eine deutliche Richtung vorgeben !?... Eine Kommunikation diesbezüglich ist offensichtlich mit den Entwicklern nicht drin? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.02.2011 00:14 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
^^ man nehme ein Logo-Gehäuse und die Logo Software... Labelt es um und füge die im Siemens-Forum genannten wünsche hinzu.... http://www.plcshop.nl/plc-logo-software.htm (Ach ja - und verkaufe das ganze für einen recht vernünftigen Preis) |
24.02.2011 01:03 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Leider geht der Link nicht. Gruß Alex |
24.02.2011 01:54 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Habe ihn gerade getestet - und komme auf die korrekte Seite... ?! |
24.02.2011 05:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
... und wer hat damit schon Erfahrungen gesammelt? |
24.02.2011 08:35 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
hm... sämtliche Seiten sind auf einmal nicht mehr erreichbar... |
25.02.2011 03:24 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (3) |
Hallo, DateianhangIIA2011022520d.pdf (393 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
25.02.2011 03:52 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (3) |
und noch ein Bild. mfg Tailor1986 |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
25.02.2011 06:40 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
das sieht ja gut aus . Mit SD Karte und Ethernet - super. Grosses Lob mal an die Entwickler. Hoffe die neue Generation kommt bald... Gruss |
27.02.2011 14:36 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Wie sieht es aus mit Eingängen und Ausgängen? Ist Anzahl gleich wie bei der A6 oder gibts mehr? Wieviel AI gibts? Gruß Alex |
28.02.2011 15:42 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
...ich fühl mich wie vor Weihnanchten ...wann ist denn endlich Bescherung? |
28.02.2011 18:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
im Grunde.... dauerts einfach noch zu lange |
08.03.2011 18:27 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Wann rechnet Ihr denn mit der Neuen Logo nach der Messe in Hannover oder noch später? Auf der Website finde ich nichts über Logo BA 7. |
10.03.2011 10:17 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Wenn ich alles richtig verstanden habe kann man einen externen Monitor oder Bildschirm bei der neuen Logo anschliessen. Gruß Alex |
10.03.2011 10:28 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Wann ist diese Messe in Hannover? Gruß Alex |
10.03.2011 11:29 | |
Beigetreten: 09.04.2007 Letzter Bes: 13.08.2020 Beiträge: 42 Bewertung: (9) |
Diese Messe ist im April: http://www.hannovermesse.de/ Frank |
10.03.2011 16:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
- Zuerst einmal wäre interessant, ob man sich der gesammelten Hinweise/Ideen (Teile sind wohl umgesetzt worden) angenommen hat ? Betel z.B hat ja einige Dinge festgestellt und aufgeführt. - So wie es sich aus dem Pressebereicht lesen läßt, scheint die Ethernet-Schnittstelle PROFINET zu sein ? - Folglich lassen sich Simatic-Panels mit der Logo verbinden ? - Können diese mit der Logo-Software programmiert werden, oder erfordert dies min. WinCC ? - Die Geräte mit Ethernet lassen sich nicht mehr mit dem Logo-Kabel programmieren, nur noch über LAN ? - Wie ist die Übertragungsgeschwindigkeit von Logo zu Logo ? Beim TD gibt es ja Probleme mit der Reaktion auf die F-Tasten, je nach Größe des Programmes. - Kommt ein Logo TD ....0BA1 ? - Durch die Vernetzung habe ich dann max 8x 24DI, 8x 16DO, 8x 8AI und 8x 2AQ ? ... reichen dann 400 Blöcke - Gibt es in der neuen Logo Software die Möglichkeit Programmteile zu strukturieren (Möglichkeit zum Zeichnen) ? Wurde hier schon mal angesprochen, ob man mittels Rahmen, etc. Programmebereiche trennen kann. - Wenn ich 20/400 Blöcke in eine Makrofunktion ablege, habe ich dann 1/400 Blöcken oder bleiben dann 380 ? Hoffe man versteht, was ich da meine So, erstmal fällt mir nichts mehr ein.... doch, bekomme ich schon mal eine Neue .... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.03.2011 21:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, Die LOGO!-0BA6 konnte nur wenig mehr als in der Vorankündigung angegeben wurde. Insbesondere fehlten Fehlerkorrekturen und auch waren manche Neuerungen m. E. nicht konsequent (genug) umgesetzt (z. B. Verweise oder "Abschluss" analoger Blockausgänge). Ich vermute mal, das dies auch bei der neuen Ankündigung nicht anders ist. Deshalb habe ich mal alle Anforderungen (d. h. alle m. E. erforderlichen Modifikationen gegenüber der bekannten 0BA6) zusammengetragen. Die meisten sehe ich als zwingend erforderlich an, etwa auch um die angekündigten neuen Funktionen effizient nutzen zu können. Ich habediese Zusammenstellungin der Hoffnung erstellt, dass durch die offensichtlich neue Hardware auch entsprechende Kapazitäten vorhanden sein sollten. Die meisten Anforderungen allerdings hätte SIEMENS m. E. bereits der Serie-0BA6 mit auf den Weg geben können (wenn es hier über das SIEMENS-Forum eine Diskussion mit den Entwicklern geben würde, wie dies in vielen anderen Herstellerforen üblich ist)! Zur konkreten Ausgestaltung der Neuerungen hat Nachbar ja schon eineige offene Punkte genannt - da weden sicher noch welche hinzukommen. Also ich hoffe die Angaben im Dateianhang finden euer Interesse (und Zustimmung?). MfG Betel DateianhangAnforderungsprofil an eine neue LOGO.pdf (461 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
29.03.2011 10:54 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Ich hätte auch noch was. Wie sieht es aus mit der Anbindung für das InsysModem? Gruß Alex |
31.03.2011 19:27 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Ich bin gespannt wie ein Flizebogen ...was mit den LAN Anschluss alles möglich wird. Da hoffen wir mal das wir in 7 Tagen schlauer sind |
01.04.2011 09:06 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo Freunde der LOGO!, auf www.siemens.de/logo sind schon Infos zur den neuen LOGO!'s zu finden. Einfach rechts mit der Maus auf LOGO! Modular Basic-Varianten FAHREN und Ihre seht die neune im Bild. Mit Klick drauf gibts auch mehr Infos Unter LOGO! Software (click) sind auch schon Infos zur LSC V7 enthalten. Viel Spaß beim stöbern! Gruß Helmut |
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
Folgen Sie uns auf