13.08.2008 15:56 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Jungs, ich befasse mich auch gerade mit dem Bsp: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29752498 Verbindung steht bei mir, aber jetzt kommt's - Ich versuche mehrere Verbindungen aufzubauen. Ich rufe den FB300 mit verschiedenen Instanz DB's mehrmals auf. Was ich ändere ist jeweils der Port. EineCPU sendet also an einer IP über mehrere Ports an einen Server. Der Server hat einen IP und einen Port. Und hier ist der Konflikt. Sende ich an verschiedene Ports des Servers, gehts. Senden alle an einen Port des Servers, gibt es eine Konflikt. Im NetPro geht das, das über mehrere IDs an einen Teilnehmer mit einer IP und einem Port senden kann. Aber über PROFINET scheinbar nicht! Gibt es eine ander Lösung? Danke vorab! DateianhangOpentc_1.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Schubert am: 13.08.2008 15:57Zuletzt bearbeitet von: Schubert am: 13.08.2008 15:57 |
|
Folgen Sie uns auf