14.04.2022 11:20 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung: (296) |
Hallo Martin, nein der Startdrive arbeitet nicht mit diesen STARTER Skripten. Startdrive ist ja Teil vom TIA Portal und dafür gibt es TIA Openness. Mit Openness kann man auch auf Startdrive zugreifen und zum Beispiel Parameteränderungen vornehmen, aber es ist noch viel mehr möglich damit. Es gibt bereits fertige Anwendungen (auch zum Ändern von Parameten), die auf Openness basieren. Zum Beispiel "EditParametersInSeveralDrives". Oder der "Serial Drive Commissioner", um in Startdrive eine große Zahl an Antrieben auf einmal zu handeln. Hier gibt es aber auch ein Getting Started für Startdrive Openness: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109779415 Dort gibt es ein Template, wie man Antriebsparameter mittels Openness Applikation ändern kann. Ich denke das ist für den Einstieg sehr hilfreich, denn natürlich ist klar, dass der Umstieg von STARTER Skripten auf TIA Openness nicht immer leicht fällt |
Best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.04.2022 08:24 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 5857 Bewertung: (793)
|
Hallo, ja, so eine Abfrage müsste dann in einem Add-In oder in einer externen Openness Applikation erfolgen. Wenn Sie einen Überblick über die Methoden und Attribute der TIA Openness API haben möchten, so können Sie sich einmal den TIA Openness Explorer ansehen. Hiermit verbindet man sich auf eine laufende TIA Instanz und kann dann die Methoden, Attribute, etc. von Openness sehen. Beispielsweise könnten Sie sich dann die Attribute der Antriebsparameter auslesen und in einer UI anzeigen. Das Add-In Getting Started ist gerade für Anfänger in Openness geeignet, da alle notwendigen Schritte bei der Erstellung eines Add-Ins mit Screenshots dokumentiert sind. Zudem sind Beispielprojekte hinterlegt. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |