29.11.2023 18:36 | |
Beigetreten: 02.02.2016 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Das hätte ich meiner Meinung nach so gemacht. An I+ und I- den Temp-Sensor. In den Eigenschaften auf Strom 4-20mA eingestellt und trotzdem blinkt dsas Ding nur rot. Im TIA wird nur Hex 7FFF = 32767 also Überlauf beim EW80 angezeigt. In der Projektnavigationleiste wird bei der CPU ein roter Schraubenschlüssel angezeigt ebenso ist in der Gerätesicht die Schnittstelle des AI 1xRTD mit diesem Schraubenschlüsselsymbol angezeigt. Unter Onlinediagnose bei der Kanaldiagnose wird Eingang 0 und der Fehler "Oberer Grenzwert überschritten" angezeigt. Als Hilfe wird angeboten, dass das Zusammenspiel zwischen der Baugruppe und dem Sensor zu prüfen sei. Muss ich da evtl. I+ und I- noch mit einem Widerstand verbinden? Wenn ja, wie groß muss der bemessen sein? Wenn ich das Häckchen bei "Überlaufdiagnose aktivieren" des SB 1231 RTD herausnehme, wird alles grün, aber der angzeigte Wert bleibt bei 32767 Überlauf. oder muss ein Widerstand in Serie geschaltet werden? Ich lade auch mal das Datenblatt hoch. DateianhangDatenblatt TMR31.pdf (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: risingStar am: 11/29/2023 18:51:54Zuletzt bearbeitet von: risingStar am: 11/29/2023 18:55:51 |
|
06.12.2023 07:26 | |
Beigetreten: 16.09.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 109 Bewertung: (9) |
In dem Datenblatt gibt es zwei Versionen. Eine ohne Elektronik (also ein 4-Leiter PT100), den kannst Du anschließen, und einen mit Elektronik (der gibt ein 4-20mA Signal aus), der NICHT an einem RTD-Anschluss funktioniert. Laut Deinen Angeben hast Du eine inkompatible 4-20mA-Geber / RTD-Eingang-Kombination. |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/06/2023 09:46:54Link und Textformatierung optimiert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |