06.09.2011 13:28 | |
Beigetreten: 20.11.2007 Letzter Bes: 16.02.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Leider kann ich nicht zur Problemlösung beitragen. Aber ein wenig schimpfen will ich: Ist es nicht schade, dass, wenn ich zum ersten Mal Step7 V11 SP1 ausprobiere, ich sofort bei der ersten Aktion einen Fehler angezeigt bekomme? Was liegt näher als beim ersten Mal ein Projekt, das mit V5.5 programmiert wurde, in die neue Software zu migrieren? Leider funktioniert es nicht. Meldungen: Projekt Ft2394 geöffnet.,06.09.2011,12:05:58 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2394_V11 Update 2_3\Ft2394\Ft2394.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:06:49 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2394_V11 Update 2_2\Ft2394\Ft2394.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:06:58 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2394_V11 Update 2_1\Ft2394\Ft2394.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:07:23 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2364_1_V11 Update 2\Ft2364\Ft2364.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:07:32 Projekt geschlossen.,06.09.2011,12:07:47 Projekt Projekt1 geöffnet.,06.09.2011,12:07:51 Projekt geschlossen.,06.09.2011,12:07:58 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2394_V11 Update 2\Ft2394\Ft2394.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:08:08 Projekt migrieren,06.09.2011,12:08:50 Projekt Ft2364 erstellt.,06.09.2011,12:08:54 Projekt geschlossen.,06.09.2011,12:09:06 Migrationsprotokoll,06.09.2011,12:09:06 Station: SIMATIC 300,06.09.2011,12:09:06 Hardware-Konfiguration,06.09.2011,12:09:06 Die Migration muss abgebrochen werden, da im Projekt die projektweite Vergabe der Meldungsnummern verwendet wird. Wechseln Sie auf die CPU-weite Vergabe der Meldungsnummern und starten Sie die Migration erneut.,06.09.2011,12:09:06 Beim Migrieren ist ein Fehler aufgetreten.,06.09.2011,12:09:06 Leider läßt sich die Vergabe der Meldungsnummern nicht nachträglich ändern.Wie komme ich aus der Geschichte raus? Gesplittet von Migration mit Service Pack 1 für Step7 V11. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 07.09.2011 12:29Überschrift nach Splitten geändert |
|
05.01.2012 11:18 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, nochmal zum Thema Migration, da gibt es im Netz einen FAQ. Der könnte vielleicht hilfreich sein: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56314852 Mit freundlichem Gruß Cicero |