03.05.2009 12:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Stromhans, wenn du den "Zeiger" auf die aktuelle Datenzeile ausliest, dann kannst du stets auf die aktuellen Logdaten zugreifen: ===>> Tabellenblatt: "LOGO_LogDaten_01", Zelle "B5" Oder mit B5 - 1 auf die letzten gültigen geloggten Daten auf Basis des gewähltenSpeicherintervalls. Ja,es lassen sich gruntsätzlich auch aktuelle Blockwerte auslesen....Sorry, aber erst in der nächsten Version, die darüber hinaus auch noch weitere Funktionserweiterungen enthalten wird. Hallo Gim, auch das USB-Kabel nutzt eine (virtuelle) serielle Schnittstelle. Unter Systemsteuerung - System- Hardware findest du die Angaben....oder lasse LogoSoftComfort nach der COM-Schnittstelle suchen. Der EXCEL-Logger muss also keinesfalls geändert werden, sondern lediglich mit den gültigen Angaben "gefüttert" werden... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
08.05.2009 22:09 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo gim, wie gesagt ich arbeite daran... Wenn du in deiner Schaltung noch Blöcke (von der Gesamtanzahl her) einfügen kannst und außerdem noch freie Analogmerker und/oder Analogausgänge (ohne Hardware-Modul) hast, dann kannst du folgendes Konzept umsetzen, um an entsprechende 6 bzw. 8 aktuelle Blockwerte heranzukommmen (ggf. per Multiplexing auch mehr...): a)Um an Werte von Blöcken mit Analogausgang heranzukommen, musst du lediglich einen Analogmerker oder Analogausgang anhängen und deren Werte AMi oder AQi loggen. b) Um an andere Aktualwerte (wie den aktuellen Zählerstand eines Blocks "Vor-/Rückwärtszähler") heranzukommen muss jeweils ein Analogmultiplexerin die Schaltung eingefügt werden und dessen Pin "En" invertiert (aktiviert)werden. In V1 wird dann noch jeweils ein Verweis auf dengewünschten Block/Wert definiert.Weiter wie unter a) beschrieben... c) Die unter b) genannten Analogmultiplexer können auch mittels eines Impulsgenerators dazu verwendet werden, in konstantem Takt unterschiedliche Werte (V1..V4) an die Analogmerker zu legen und so zu übertragen. Zur Erkenung des jeweiligen angewählten "Datensatzes Vi" kann z. B. ein (oder bei Bedarf auch mehrere) Digitalmerker dienen, der (die) dazu vom o.g. Impulsgeneratorparallel zu dem Analogmultiplexern getaktet wird (werden) und vom PC-Anzeigeprogramm entsprechend interpretiert werden müssen... Ich hoffe dies hilft dir erst mal weiter, da es dir ja auf eine Anzeige der übertragenen Werte besonders ankommt. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
09.07.2009 09:49 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (65) |
Hallo Chrisse, hier mal der Logger mit 'Merkerkontrolle'. Es wird nur geloggt, wenn M1 auf "1" ist. Gruß Superbrudi DateianhangLogoLogger4.zip (528 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.07.2009 07:11 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hey Superbrudi, vielen Dank für Dein Bemühen. Gruß Chrisse |
Folgen Sie uns auf