16.06.2009 09:57 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Das Bewertungssystem ist an und für sich schon ganz ok Aber ich gebe Dir recht, viele vergeben einfach pauschal 5 Sterne die vielleicht gar nicht angebracht sind. Habe mich auch manchmal schon gefragt, warum ich so viele Sterne für eine Aussage bekommen habe. Denn so ausführlich waren die nicht. Sie mögen geholfen haben, aber da hätten 2 Sterne wohl ausgereicht. Manche lesen wohl die Legende zur Anzahl der Sterne nicht durchgelesen. Aber deinen Vorschlag solltest du besser hierreinstellen. Da sollte er auf jeden Fall gehör finden. Gruß René |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 16.06.2009 10:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2009 11:19 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dennis, für dich habe ich auch was: Prediger Salomo10, Vers 11 |
16.06.2009 14:42 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wieder mal muss ich dir aus ganzem Herzen zustimmen! Dieses "Sternchengebettle", stellenweise auch in der Signatur, gefällt mir auch nicht. Es hat sogar einer mal um "5$-Spende" gebeten für seine Beiträge. Das spiegeltleider nur zu sehr das Ichbezogene und wenig soziale Verhalten in unserer gesamten Gesellschaft wieder... Siehe hierzu doch auch mal diesen Thread: /tf/WW/de/Posts/30393#top |
16.06.2009 14:54 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Einen Ichbezogenen Artikel findet man annähernd hier wieder. /tf/WW/de/Posts/20789 Die Idee mit der Spende ist keine schlechte Sache. Mir ist dabei so aufgefallen, dass es doch gar nicht nötig ist, von jedem einzelnen User eine Spende zu überreichen. Man kann doch einfach von Siemens aus eine Spende machen von mir aus im Namen der "Gewinner" und die Gewinner werden eben in die angesprochene Hall of Fame eingetragen. So was sollte doch möglich sein. wenn für etwa 1000€ prämien besorgt werden, kann man die auch spenden. das sollte, wenn es nicht im namen jedes einzelnen users ist, machbar sein. |
17.06.2009 08:03 | |
Beiträge: 65 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, ich sehe "symbol" auf Platz 49. Dennis |
18.06.2009 10:11 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Habs auch nicht so aufgefasst. Solche "Spaßvögel" gibts auch hier... |
18.06.2009 10:52 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Läßt sich einrichten. |
18.06.2009 11:35 | ||
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Paranoia? |
|
18.06.2009 11:43 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Eine gemeinheit!!! du hast das wohl überlesen!!!!
|
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.06.2009 11:48 |
|
18.06.2009 11:58 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Kann gut sein Aber da ist irgendwas anderes auch noch im argen.
was da wohl passiert ist. Ob die innere Stimme ihn gezwungen hat? |
18.06.2009 12:00 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das ist doch jetzt völlig klar: Paranoia! Ich würde auch viel öffter auf meine inneren Stimmen hören, wenn ich denn wüsste warum die immer so komische Sachen von mir verlangen.... |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 18.06.2009 12:02Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 18.06.2009 12:02 |
|
18.06.2009 12:37 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Und wenn du es wüßtest, würdest du es machen? Wieviele Stimmen sind es denn? Warum hast du denn der Stimme gehör gegeben, welche dich dazu angestichelt hat, mich als Spaßvogel zu betiteln? |
18.06.2009 12:42 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wieviel Stimmen? Na, so ein gutes Dutzend würde ich sagen. Zu Haloween auch mehr... Das mit dem Spaßvogel kam vom inneren Schweinehund, jetzt wo der Blue_Moderator ja blau macht...... |
18.06.2009 12:52 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Mit sicherheit musste bei dem Fall der Schweinehund nicht mal überwunden werden |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.06.2009 12:52 |
|
18.06.2009 13:53 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Du hast recht. er sieht von aussen schon ganz "komisch" aus, wenn man weiß, was drin steckt |
18.06.2009 13:56 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Exzellent beobachtet! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 14:19 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
zudem gibt es dennoch viele Mitleser, wie das Verhältnis von Hits zu Anzahl der Beiträge für diesen doch noch recht jungen Thread anzeigt ... |
Zuletzt bearbeitet von: symbol am: 18.06.2009 14:20testhalber |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 14:22 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Der Thread ist ja auch exzellent. So viele hilfreiche und exzellente beiträge gibts nicht überall |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 14:43 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
So isses. Und auch die sehr detaillierte Ausführungen sowie die überdurchschnittlichen Hilfestellungen sollten ausreichende Würdigung erfahren. |
18.06.2009 15:04 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Dem stimme ich zu. Viele der hier geschriebenen exzellenten Beiträge und überdurchschnittlichen Hilfestellungen sind noch nicht ausreichend gewürdigt. Obwohl es auch nicht ganz so schlimm ist, denn immerhin gab es schon hin und wieder ausreichende Würdigung. Vielleicht sollte ich als Spaßvogel mich ein wenig darum kümmern |
18.06.2009 15:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Meinen segen hättest du, aber vielleicht nicht den der Moderatoren. Diese böösen böösen Moderatoren.... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 15:48 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Richtig. Unseren Segen gibts dafür nicht... |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 18.06.2009 16:08 |
|