05.01.2015 10:02 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Ich habe Philips Hue Leuchten noch in die Hausautomatisierung integriert. Weitere Infos unter neuem Forumeintrag hier: Heimautomatisierung Philips Hue über S7-1200 steuern Gruß Jannes |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.04.2015 20:20 | |
Beigetreten: 06.05.2014 Letzter Bes: 21.03.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich vermute, dass das Problem beim Auto Login liegt. Die Seite baut sich normal auf, die CPU lässt sich aber nicht steuern. nicht einmal, wenn ich mich auf der Webseite direkt anmelde... Mit dem iPhone/iPad wähle ich über dem Safari Browser die selbstdefinierte Webseite und verknüpfe sie "zum Homebildschirm" ab diesem Moment hat diese Seite keine Funktion mehr. mit den S3 und S4 der Kids habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt. Anbei die aktuelle Version der Webseiten, wobei das AotoLogin derzeit nicht funktioniert, da ich die Beispiele dieses Beitrags genutzt habe und wild rum kopiert habe... Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONEDateianhangVersuch_2015_04_03.zip (283 Downloads) |
10.04.2015 09:44 | |
Beigetreten: 06.05.2014 Letzter Bes: 21.03.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
folgender Eintrag unter erweitert: ".htm;.html;.js" |
13.04.2015 07:39 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
hmmmm... aber wenn du dich "normal" bis zur AWP navigiert funktioniert der Auto Login? |
20.04.2015 09:37 | |
Beigetreten: 06.05.2014 Letzter Bes: 21.03.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
so, habe jetzt ein Projekt komplett vorgenommen und nur meine Variable angepasst. Über den Browser funktioniert das Autologin! Aber, sobald ich diese Seite zum Homebildschirm hinzufüge funktioniert die Seite nicht! Über den Browser jedoch nach wie vor. Fehlt mir eine Einstellung im iPhone? bin schon die Einstellungen durchgegangen habe aber keine Einstellmöglichkeiten gefunden. Anbei die Aktuellen Dateien. Vielen Dank schon mal vorab Dateianhang2015_04_21.zip (253 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Saturdaynight am: 21.04.2015 10:02:45 |
|
10.10.2019 21:26 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo ,habe die Seite von Motzek (2014)ausprobiert ,muss dazu sagen ich habe die etwas angepasst und bekomme nur teilweise Rückmeldungen bei der Alarmanlage ,die andere Rückmeldungen sind nicht Programmiert .Die Unscharf Rückmeldung funktioniert ohne Probleme, aber die "W_A_Scharf_unscharf_mit_BWM" funktioniert nicht. wenn man es per "Hand" einschaltet und dann auf den Batten klickt unscharf schalten Dan kommt die Rückmeldung . Könnte vielleicht jemand drüber schauen? Ich hatte davor die Seite aus dem Forum von Motzek (2013)auch etwas angepasst aber die funktioniert ganz gut einzige Nachteil der PC auf welchem die Seite ausgeführt wird muss im Internet sein.
Dateianhang2013.zip (323 Downloads) |
10.10.2019 21:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Und hier die neue von 2014
Dateianhang2014.zip (362 Downloads) |
Folgen Sie uns auf